Basics of USB

Choosing the correct USB can be a difficult task, especially for someone who is unfamiliar with all the different types. An article I recently wrote lays out the background of USBs and the different options, along with a visual providing what the male and female version of each looks like. Some of the more widely used types are called out below to help ease the selection process.


  • Type A
    • Flash Drive
    • Power Cables

  • Type Micro B
    • Cell phone charging

  • Type C
    • Newly adopted as cell phone charging connectors
    • Only current reversible option

There are many other types covered in the article, along with the different speeds each type is capable of supporting, a bit of history on the connector, and links to the product on DigiKey’s website. Shown in the image is a Type A Male to Type Micro B Male cable assembly.

אודות כותב זה

Image of Ashley Awalt

גב' Ashley Awalt היא מפתחת תוכן טכני הנמצאת עם DigiKey מאז שנת 2011. היא בעלת תואר עמית במדע שימושי בטכנולוגיית אלקטרוניקה ובמערכות אוטומטיות מהקולג' הקהילתי והטכני של Northland באמצעות תוכנית המלגות של DigiKey. תפקידה הנוכחי הוא לסייע ביצירת פרויקטים טכניים ייחודיים, תיעוד התהליך כמו גם השתתפות בהפקת כיסוי מדיה בוידאו עבור הפרויקטים. בזמנה הפנוי, אשלי אוהבת - אה, רגע, האם יש דבר כזה זמן פנוי כאשר את אמא?

More posts by Ashley Awalt
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum