New Product Discoveries - EPC's eGaN® FET Series GaNFET and Murata's Micro DC-to-DC Converter

In this episode of Digi-Key Electronics New Product Discoveries I explore some awesome, miniaturized components from EPC and Murata.

The first product I want to address is a GaNFET (Gallium Nitride Transistor), which is part of the Generation 5 eGaN FET series from Efficient Power Conversion (EPC). An important fact to understand is that, while most people have a model for how electricity flows “through copper,” in reality electricity moves over copper as a wave. The eGaN FET takes advantage of this principle by conducting current over the device as opposed to through it by means of surface mode conduction. In the end, what this means for a designer is that the component does not heat up. These components are perfect for achieving high current density in power supply and RF applications.

Another device I want to discuss is a DC-to-DC converter from Murata. The LXDC2HL series comes in an incredibly small package that takes in around 2 to 5 V and outputs a variety of regulated voltages. By virtue of Murata’s ferrite material, this product has very low Electromagnetic Radiation (EMR), so it has low noise in a very small package.

These awesome products are available on digikey.com. Thanks for watching!

אודות כותב זה

Image of Randy Restle

ל- Randall Restle יש מעל 40 שנות ניסיון בתעשיית הרכיבים האלקטרוניים.  הוא כעת בחצי-פרישה ומשרת כסגן-נשיא של הנדסת יישומים ב- DigiKey. הניסיון שלו כולל הדרכת צוותים של מהנדסי יישומים, טכנאים ואנשי ניהול מיומנים לפיתוח מוצרים טכנולוגיים מתקדמים מקוריים וייחודיים.

עיסוקיו האישיים כוללים עיבוד אותות דיגיטלי, מימוש לוגיקה ניתנת-לתכנות, שיפורי בקרת תנועה ותכנון תוכנה.  הוא מחזיק בפטנטים במספר ענפים והוא חבר בכיר ב- IEEE.  Randall מחזיק בתוארי BSEE‏, MS ו- MBA מאוניברסיטת סינסינטי.

More posts by Randall Restle
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum