In this adjustable output practical design example, a maximum input voltage of 28V, and an output voltage of 20V will be selected. The maximum load current will be 1.0.A. Using the formula given in Slide #10, the calculated E*T value will be 34.8V-usec. Now, it is very easy to find the correct inductor using the inductor selection graph in the preceding slide, and the chart in Slide #8. The ordinates intersect in the 100 micro Henry region, in the L29 zone.
 
                 
                 
                 
 
 
 
 הגדרות
        הגדרות
     אספקה מהירה
                                    אספקה מהירה
                                 אספקה מהירה
                                    אספקה מהירה
                                 Incoterms
                                    Incoterms
                                 סוגי תשלום
                                    סוגי תשלום
                                





 מוצרי Marketplace
                                    מוצרי Marketplace
                                 
             
                     
                                 
                                 
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 ישראל
ישראל