Dynamic testing means that the electronic load can be switched between two set parameters according to the set rules. IT8500G+’s dynamic mode could test up to 20kHz. This function is used to test the dynamic characteristics of power supplies.
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
Dynamic testing means that the electronic load can be switched between two set parameters according to the set rules. IT8500G+’s dynamic mode could test up to 20kHz. This function is used to test the dynamic characteristics of power supplies.
דפדוף-משותף
על ידי שימוש במאפיין דפדוף-משותף, אתם מסכימים לאפשר לנציג התמיכה של DigiKey לצפות מרחוק בדפדפן שלכם. כאשר חלון הדפדוף-משותף נפתח, תנו לנציג את מזהה הסשן (Session ID) שנמצא בסרגל הכלים.
DigiKey מכבדת את זכותכם לפרטיות. לפרטים נוספים אנא עיינו בהודעת הפרטיות ובהודעת קובצי Cookieשלנו.
כן, המשיכו לדפדוף-משותףתודה רבה!
עקבו אחר תיבת הדואר הנכנס שלכם לחדשות ועדכונים מ- DigiKey!
אנא הזינו כתובת אימייל
אנא אשרו את תיבת הסימון