At higher voltages the capacitance retention is still more than 90% at –55°C and 120Hz but there is more fall off at higher frequencies. Notice however that the 5% capacitance retention at 10kHz is 50µF - a lot of capacitance.
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
At higher voltages the capacitance retention is still more than 90% at –55°C and 120Hz but there is more fall off at higher frequencies. Notice however that the 5% capacitance retention at 10kHz is 50µF - a lot of capacitance.
דפדוף-משותף
על ידי שימוש במאפיין דפדוף-משותף, אתם מסכימים לאפשר לנציג התמיכה של DigiKey לצפות מרחוק בדפדפן שלכם. כאשר חלון הדפדוף-משותף נפתח, תנו לנציג את מזהה הסשן (Session ID) שנמצא בסרגל הכלים.
DigiKey מכבדת את זכותכם לפרטיות. לפרטים נוספים אנא עיינו בהודעת הפרטיות ובהודעת קובצי Cookieשלנו.
כן, המשיכו לדפדוף-משותףתודה רבה!
עקבו אחר תיבת הדואר הנכנס שלכם לחדשות ועדכונים מ- DigiKey!
אנא הזינו כתובת אימייל
אנא אשרו את תיבת הסימון